This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:通过 UART 连接进行本地固件更新。

Guru**** 2505795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/800973/cc1350stk-local-firmware-update-by-uart-connection

器件型号:CC1350STK

您好!
我们有一些 cc1350stkEU 电路板修订版1.5.1。
我们尝试通过 UART 连接进行一些固件更新。

我们已经看到了 OAD 项目和 BIM 文档。

问题是、我们能否获得固件更新、只需将 OAD 项目的射频发射部分替换为 UART 发射?

我们通过在编译选项中启用 ARM 十六进制实用程序来创建十六进制文件、并将该文件与为 STK BIM_extflash 项目编译的文件与 oad_image_tool.py 结合使用、以创建我们要使用的.bin 文件。 (这是正确的程序吗?)。

我们是否需要执行一些缺失的步骤才能正确更新固件?

此致、
Marco