This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350STK:预防性维护、修改 TIDA01469固件以处理 cc1350传感器标签

Guru**** 2504255 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/834926/ccs-cc1350stk-preventive-maintenance-modifying-the-tida01469-firmware-to-work-on-the-cc1350-sensor-tag

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我很惊奇、如果你们中有人对修改 TIDA01469固件以在 CC1350 SensorTag 上工作提出了一些建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是,我认为我们没有这样做。