This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125DK:Smart RF Studio 中最大距离的参数

Guru**** 2507815 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/860862/cc1125dk-parameters-for-maximum-distance-in-smart-rf-studio

器件型号:CC1125DK

我有 TI 的 CC1125DK。 在 Smart RF Studio 中、我应该在相应的字段中输入值、以在发送器字段和接收器字段之间实现良好的距离。

载波频率

2. XTAL 频率

符号速率

RX 滤波器带宽  

5.调制格式

6.偏差频率

请在这里帮助我、因为我正在研究这些设备可以进行通信的距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)载波频率通常由允许您在要使用器件的区域发送的频率进行设置。 从范围的角度来看、您需要选择具有尽可能低的背景噪声的频率。

    2) 2)不相关

    3)- 6)低数据速率和低 RX BW 的灵敏度更高。 请注意、这很可能需要 TCXO。 我会使用 SmartRF Studio 中数据速率最低的设置进行测试。、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将数据速率保持在0.3、并将 RX BW 和偏差频率的值尽可能低。 我得到的距离大约为125米。

    该开发套件附带开发板 TrxEB、CC1125EM CAT 1芯片和套件天线。 我是否需要除此之外的任何东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何配置 TCXO。 请在这里帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不再需要任何其他东西、但在测试之前必须检查 TX 和 RX 端之间是否存在任何频率偏移。  

    此外、使用提供的300bps 设置、而无需更改载波频率以外的任何其他更改。  

    您还必须测量背景噪声(使用 SmartRF Studio 在 CONTR RX 中设置电路板的噪声、并在另一电路板关闭时读取 RSSI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路板具有 TCXO、请检查原理图。 答案是一般性的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有300bps。 RX BW 滤波器为3.551kHz、偏差频率为0.009537kHz。 我在连续 RX 模式下启动器件。

    我有这些值 RSSI:-133dBm

    RSSI 偏移:102.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、背景噪声很好。 但我要求您使用 SmartRF Studio 的300bps 设置、而不更改 RX BW 和偏差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     菜单中有许多预定义的配置可供选择。 我应该选择哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从标有蓝色的线路向上两行、您可以使用300bps / 6.25kHz RX BW 进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 测试完成后、我将更新结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对此还有其他疑问吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为电路板可通信的最大距离为100米。 我尝试了所有的内置配置、在150米之外没有任何工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试过程中似乎有些奇怪、因为您应该能够获得大于100m 的范围。您是否对不同的设置有任何不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在一次测试中、我得到了150米。 除此之外、一切都在10到50米之间。 我要做 的是、在一个器件上选择连续 Rx、在另一个器件上选择连续 TX。 然后、我将逐一测试所有配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要使用 CONT. 模式?  

    通常使用 packetTx/ PacketRx 完成测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在连续模式下、当我行驶更远的距离时、我会看到 db 额定值。 也许我 现在要使用数据包 Tx/Packet Rx 进行测试。