This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201/CC1200寄存器配置

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/612022/cc1201-cc1200-registerconfig

主题中讨论的其他器件:CC1201

无法设置1200的采样率。

我尝试更改寄存 器 CC1201_symbol_Rate2、CC1201_symbol_rate1、CC1201_symbol_RATE0。

我希望我的芯片在50kbps 上工作、因此我将值设置为0x94、0x7A、0xE1

之后、我希望它以100kbps 的速率运行、因此新值为0xA4、 0x7A、0xE1。

这两个设置值都提供了~38kbps 的输出采样率、我通过分析仪进行检查。 我将其与 SmartRF 板的信号进行了比较。

我还读取了这3个寄存器上的数据、我具有真值(与我写的值匹配)。

让另一个位置影响 CC1201上的输出波特率、您对此有什么建议。

非常感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要更改数据速率、只需更改 symbol_rate 寄存器。 当您处于空闲状态时、应写入寄存器、更改将在您下次选通 STX 或 SRX 时生效。

    您能否提供一张图片、展示您使用分析仪获得的测量结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已准备好解决我的问题、感谢您的观看。