请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350 我需要通过 CC1350STK 从现场收集数据。 然后、我需要通过低于1GHz 进一步切换这些数据。
我想知道 可以连接提到的 CC1350STK 的器件(带 WIFI)、以便能够通过 WiFi 将数据传递到云。
非常感谢你们的关注!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.