This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:通过蓝牙将数据从 CC1350 STK 传输到 esp32

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/702665/cc1350stk-data-transfer-from-cc1350-stk-to-esp32-via-bluetooth

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件:CC1350

您好!

当我 在 simple peripheral _cc1350lp_app_flashRom 中实施运动数据收集代码时、我会收到以下编译错误。  当我用 google 搜索错误时、我获得了有关删除.cmd 文件和的信息  

 编译中的链接器命令文件、但无法  解决错误。 您能否建议 任何信息来解决此问题。 提前感谢。

此致、

RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramkishore、
    符号定义位于 CC1350_LAUNCHXL.c 文件中。 尝试从工程中排除该文件并重新编译。
    此致、
    Prashanth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!

                      我尝试了上述 步骤、但未找到任何更改。 您能不能建议其他选择。请提前感谢。

                 我根据提到的步骤进行了尝试、但库伦没有发现任何变化

    谢谢、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能找到重新定义的来源吗? 对项目文件执行文件搜索、以查看它们的来源。
    此致、
    Prashanth