我制作了一个采用 TM4C129ENCZAD 的定制板。
当我使用 USB 将其连接到 PC 时、设备管理器中未显示端口。
我想知道如何打开 USB 端口。
顺便说一下、我研究了多种方法、但有人告诉我不支持写入 XDS110引导加载程序的方法。
此外、我尝试使用 CCS 将它们写入 TM4C129ENCZAD、但它不起作用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我制作了一个采用 TM4C129ENCZAD 的定制板。
当我使用 USB 将其连接到 PC 时、设备管理器中未显示端口。
我想知道如何打开 USB 端口。
顺便说一下、我研究了多种方法、但有人告诉我不支持写入 XDS110引导加载程序的方法。
此外、我尝试使用 CCS 将它们写入 TM4C129ENCZAD、但它不起作用。
您好、Youcuke、
我建议您熟悉我们的软件产品: https://www.ti.com/lit/pdf/spmu373
我们有用于枚举 TivaWare 中[安装路径]\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\docs\SW-EK-TM4C129EXL-UG-2.2.0.295.pdf 下 USB 端口的 USB 示例文档
您可以在此处找到有关 USB_dev_cdcserial 等示例的详细信息。
此致、
Ralph Jacobi
打扰一下
现在、让我向您提出一个具体的问题。
我通过 JTAG 将 TM4C129ENCZAD 连接到 CCS
我为 XDS110编写了"boot_loader.AXF"。
结果如所示。
它显示"Cortex_M4_0:自动运行:目标未运行、因为符号"main"未定义"。
这是否意味着如果目标未运行、程序是无用的?
此外、是否有可以写入的程序?
任何允许我通过 USB 连接到 PC 的东西都可以。
您好、Youcuke、
这是 XDS110用户指南 :https://www.ti.com/lit/pdf/sprui94/
我不是 XDS110专家、所以这就是我所能提供的全部。 如果您对 XDS110有进一步的问题、请将 XDS110用作文章的器件型号。
此致、
Ralph Jacobi