请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350 主题中讨论的其他器件: CC1125、 CC1352P、 SysConfig
尊敬的所有人:
我想针对工业应用使用 CC1125或 CC1350
我想知道 与 CC1125相比、CC1350支持哪些额外参数 (除了在微控制器上增加的参数)、
意味着 CC1125和 CC1350的不同射频参数是什么。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
所有 IC 可在主页上相互比较、这些信息也可下载为 Excel 格式。
https://www.ti.com/wireless-connectivity/sub-1-ghz/products.html#
您的应用是什么?
频率和规定?
您的数据速率高还是日期低?
CC1125将具有较大的链路预算、但这主要与低数据速率有关。
产品或器件型号 | 协议 | pdf 数据表 | HTML 数据表 | 频段 | TX 功率(最大值)(dBm) | 灵敏度(最佳)(dBm) | RX 电流(最低)(mA) | 数据速率(最大值)(Mbps) | 工作温度范围(°C) |
CC1350 | 无线 M-Bus (T | pdf 数据表 | HTML 数据表 | 2152-2,635,287-351,3559,439,431-527,718-878,861-1054</s>351,355 439,431527,718878,861 | 14 | -124 | 44000000 | -40至85 | |
CC1125 | 专有无线 M-Bus (T、S、C、N 模式) | pdf 数据表 | HTML 数据表 | 169 MHz、315 MHz、433 MHz、470 MHz、868 MHz、915 MHz、920 MHz | 16 | -129 | 17 | 0.2 | -40至85 |
在输出射频信号的波长和波形方面、CC1352P 是否与 CC1350兼容。
并测量 基于 CC1350的 CC1352P 的升级
CC1352P 与 CC1350在射频方面兼容。
有关每个芯片支持的 PHY、请参阅 SmartRF Studio/SysConfig。