This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1311P3:LP-CC1311P3:SDK 例程编译问题

Guru**** 610675 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1230843/lp-cc1311p3-lp-cc1311p3-sdk-routine-compilation-problem

器件型号:LP-CC1311P3
主题中讨论的其他器件:SysConfig

最新的 SDK 版本 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98

在 CC1311中的一个例程、双击 SysConfig 以生成驱动程序配置文件时遇到以下警告、无法运行命令。

我已经配置了环境变量、如下面的屏幕截图所示:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我看到您使用的是 IAR 8.32.1。

    该 SDK 的发行说明指出此 SDK 支持的最低版本为9.32.1。

    您能使用该版本吗?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我试过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此问题是否有更新? 我已尝试过、但相同问题仍然报告错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我已经试过自己,它工作. 但我可能会在您的屏幕截图上看到一个错误。

    实际上、看起来您的变量将指向 D:驱动器:

    当 SysConfig 尝试从 C:驱动器启动时。

    您是否可以尝试将 d:/ti/sysconfig_1.15.0文件夹复制到 c:/ti/sysconfig_1.15.0?

    此致、

    亚瑟