This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1311P3:启动射频内核后进行复位

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1311P3, CC1311P3, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1289446/lp-cc1311p3-reset-with-start-of-rf-core

器件型号:LP-CC1311P3
主题中讨论的其他器件: CC1311P3SysConfig

我们希望设计一个带有 CC1311P3的发送器(仅限发送器、用于无线电测向)。 演示软件与 LP-CC1311P3配合使用、并进行更改以便仅打开发送器、它可以正常工作。 我们自己的设计(几乎)严格遵循您的演示板。 一些值会有所不同、我们使用的组件是0603而不是0402 (我们必须手动焊接)。 只要我们使用主 CPU、我们的系统就可以与演示软件一起正常工作。 端口正常工作。 但通过对射频内核的首次调用、可以实现即时复位。 您能否解释这种行为?

来自德国的最佳问候

哈拉尔德