主题中讨论的其他器件:CC-Antenna-DK2
您好!
我有 CC110LEM 433 MHz、但在 TI 文档中找不到它的 PCB 天线性能。 您能否向我提供有关天线效率的信息、或者分享包含这些信息的文档?
谢谢。
巴巴克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有 CC110LEM 433 MHz、但在 TI 文档中找不到它的 PCB 天线性能。 您能否向我提供有关天线效率的信息、或者分享包含这些信息的文档?
谢谢。
巴巴克
您好!
对于 TI 的所有天线文档、请始终从 "天线选择快速指南"开始。 应用手册: https://www.ti.com/lit/swra351
本文档包含指向所有天线参考设计的超链接。
您好!
我已经审阅了该文档、但该文档中没有此天线! 这是一个433MHz 天线、还没有!
此致!
巴巴克
您好!
433 MHz PCB 螺旋天线位于 CC-Antenna-DK2中;天线 nr:4。
然而,我不会使用这个天线作为第一个选择,因为它是敏感的 PCB 厚度公差.
建议改用此天线: https://www.ti.com/lit/swra730
谢谢。
您好、RGW:
感谢您的答复。 我认为4号天线与 CC110LEM 433 MHz 中使用的天线不同。
您是否认为这两根天线的性能相同?
关于"是否对 PCB 厚度容差很敏感"、可接受的容差水平是多少? 您是说它会影响天线的长度吗? 我们不能使用匹配的网络组件来管理此问题?
谢谢。
巴巴克
与 EM 设计相比、CC-Antenna-DK2天线的效率更高、因为与 EM 设计相比、该设计的 GND/负载影响更小。 即、该天线的位置距离 GND 平面更大。
在433 MHz 处实现天线谐振对于一家 PCB 供应商而言不是问题、尤其是当您有用于天线匹配的 π 型网络时。 标准 PCB 厚度容差通常为+/- 10%。 例如、1.6mm PCB 厚度和 40个串联过孔将导致 天线长度的+/-0.16mm * 40 =+/- 6.4mm 变化。 如果选择这种类型的天线、只需确保注意 PCB 的容差和标称厚度。 标称 PCB 厚度会因供应商而异。
这就是我们推荐改用此天线的原因: https://www.ti.com/lit/swra730
感谢您的信息。 因此、根据您提到的内容、没有任何关于 EM 433MHz 天线的文档。 因此、如果我要使用 TI 范围估算 Excel 工作表来估算该模块的范围、应该为天线增益选择什么?
谢谢。
巴巴克
您好!
这取决于 GND 平面的尺寸。 但如果它的大小与 CC-Antenna-DK2 # 4相似,那么我会使用35 %( 4.5 dB 损耗)作为一个现实的效率目标。 如果您的电路板较小、效率将会较低。
从 CC-Antenna-DK2报告中可以看出: