This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4052:TMUX4052 开关控制电压电平

Guru**** 2643435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1569750/tmux4052-tmux4052-switch-control-voltage-level

器件型号:TMUX4052


工具/软件:

尊敬的先生:

使用 TMUX4052 时、VDD 使用 12V 输入。

当选择引脚 (A0 和 A1) 由 GPIO 控制 (3.3V MCU) 时、3.3V 将处于高电平(真值表 1)或需要使用 12V 来实现高电平?

感谢您的帮助。

作者:Steve。Yeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIH 低于 3.3V、这一点正常工作。