Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, HD3SS3220L
工具/软件:
您好 TI、
HD3SS3220 有问题。 我们想在 UFP 模式下使用它。 但在 CC 引脚上、我们可以看到上拉和下拉之间发生切换。 因此、多路复用器似乎处于 DRP 模式。
PORT 引脚 直接连接到 GND。 ENn_CC 引脚也直接连接到 GND。

CC 引脚在上拉和下拉之间切换
5V 和+3V 的启动也应该没问题。

蓝色:+5V;黄色:+3、3V
您是否知道n´t Ω 多路复用器为什么仅显示 CC 引脚上的 Rd 下拉电阻?
我是否忽略了一些内容?

提前感谢您!
此致 Manuel