Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220
工具/软件:
大家好!
关于 HD3SS3220 器件、我有几个问题:
设置方向引脚后、TXP 和 TXN 是否分别切换到 TX1P/N 和 TX2P/N、以及 RXP 和 RXN 是否分别切换到 RX1P/N 和 RX2P/N?
HD3SS3220 具有超高速 2:1 多路复用器的 USB Type-C DRP 端口控制器数据表 (修订版 E)(第 13/48 页)
2.我是否可以(如 HD3SS3220 EVM ->链接:HD3SS3220 DFP 加密狗评估模块(修订版 A) )中所示) 将 TXP 和 TXN 信号连接到元件的 RXP 或 RXN 引脚? 如果是、我还必须将 RX1P/N 或 RX2P/N 视为“TX P/N、正确吗?

如果我将 TXP 信号应用于 TXN 引脚、是否必须同时考虑 TX1P/N 和 TX2P/N 输出的极性变化? 如果是、那么数据表和 EVM 都会造成误导。 P/N 分配在 EVM 中的情况特别混在一起。

4.是否必须使用 ID 输出? 换句话说、是否应该仅在检测到 USB 器件后才施加 VBUS?
5.这可能是一个愚蠢的问题,但 USB 主机和 USB 设备之间的连接在哪里是主机的 TX 连接到设备的 RX ? 传输数据、对吧? 但 USB 主机(例如 PC)和 USB 设备(例如 USB 记忆棒)中 TX 和 RX 之间的连接在哪里? 它们之间没有电缆。 我被困在这里。