This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXS7614D:包含 130 个 TMUXHS7614D 器件的设计板

Guru**** 2642575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXS7614D, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1580185/tmuxs7614d-design-board-that-will-include-130-units-of-the-tmuxhs7614d

器件型号:TMUXS7614D
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

尊敬的先生

我正在设计一个包含在内的电路板  130 个 TMUXHS7614D 模拟开关单元 、我想使用单独控制每个开关 SPI 。 我可以使用来实现它吗 SPI 菊花链模式 还是有一种更好的方法来管理如此大量的设备?

这是用于控制 LED 或继电器的低频应用。

  1. 请发送您对此应用的建议。
  2. 建议正确的 PCB 布局。
  3. 我是否可以使用 USB2ANY 模块作为主器件来用 130 个 TMUXS7614D 来驱动该板?
  4. 您是否有软件/GUI 可在菊花链中使用 USB2ANY?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shalom Ben、

    是、您可以在菊花链模式下使用 130 个 TMUXS7614D 器件 — 更多详细信息,请参阅此应用手册。      您可以使用 USB2ANY 控制开关、并且应该使用 USB2ANY 产品页面上的相关 GUI。   应遵循数据表第 8.6 节中的布局指南(请参阅下面的示例)

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Katy