This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6222:接近 VDD 的信号

Guru**** 2642575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1580180/tmux6222-signals-approaching-vdd

器件型号:TMUX6222


TMUX6222 数据表指示了 VSS 到 VDD 的信号范围。 但某些 CMOS 开关无法在 OFF 设置下阻止接近 VDD 的信号。 我只是确认数据表是准确的,在单电源系统中,电源轨数毫伏范围内的信号将具有良好的关断隔离,其中 VSS = GND。 条件为:VDD = 9V、VSS =接地、信号= 0-8.95V P-P 方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源轨附近的特性不会突然变化。 IS (OFF)/ID (OFF) 在整个电压范围内是相似的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    是的、只要处于数据表规格范围内、这些条件就可以满足要求。 只有当您的信号大于 VDD / VSS 时,性能才会发生变化(泄漏会像 Clemens 暗示的那样增加)。

    此致、
    Katy