Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, TLV9164
主题中讨论的其他器件: TLV9164
应用:便携式电子产品
技术和设计支持->硬件开发和故障排除
尊敬的团队:
让我简要介绍一下我的电路。下面是方框图。输入来自电化学传感器 IC。它有一条称为计数器电极 (CE)、工作电极 (WE) 和参考电极 (RE) 的 3 条信号线。电化学传感器 CE 和我们将直接连接到多路复用器,RE 通过缓冲器连接。所有的工作电压为 3.3V。我已经给出了组件的详细信息。
所使用的多路复用器 TMUX1108 .Buffer 是 TLV9164 .adc 为 AD5941。 AD5941 AVDD 和 DVDD 使用两个调节器单独供电 。 使用同一个 LDO P/N。一个用于为 AVDD 供电、另一个用于为 DVDD 供电。
我的问题是可能我知道,如果我可以使用相同的 DVDD 为 ADC 供电,或者我需要使用 AVDD 为缓冲器供电和 DVDD 为多路复用器供电.
此致
Hari