Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220
工具/软件:
尊敬的团队:
客户使用的是 HD3SS3220 USB 3.0 Type-C IC、 无需 软件配置即可自动处理主机端的 CC 检测和数据方向开关。
下面是电路,经过我们的审查,它似乎是好的,可以帮助检查是否有任何媒体需要? Tks。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tommy:
HD3SS3220 在主机板上使用、按其设置为 DFP、对吗?

TX 通道的交流电容应为 100nF 至 220nF、RX 通道的交流电容应为 330nF 或不应有耦合电容。 470nF 电容将导致这些通道的耦合超过交流耦合的 USB3 规格。

ID 引脚布线在哪里? 对于 DFP 配置、ID 引脚必须用于控制 VBUS 何时发送到 USB-C 端口、因为在 ID 引脚拉至低电平之前不应发送 VBUS。 如果始终发送 VBUS、Type-C 端口将仅在一个方向上工作、或者根本不工作。

请确保 CC 引脚不会钳制 CC 引脚的 5V 信号。

对于 DFP 应用、我不建议使用 VBUS 为 HD3SS3220 供电。 我建议使用单独的 5V 电压轨为 HD3SS3220 的 5V 电压轨供电。
谢谢、
Ryan
尊敬的 Tommy:
5V 电源是独立的
主要问题是 ID 引脚用于控制 Type-C 端口的 VBUS。 ID 引脚是否连接到电源开关或类似器件?
如果 ID 引脚未用于控制 VBUS 何时发送到 Type-C 端口、则 Type-C 端口将仅在一个方向上工作、或者根本不工作。 在 DFP 配置中、ID 引脚必须用于控制 VBUS。
交流耦合部分、客户将保留此位置并立即使用 0_ohm 电阻。
TX 和 RX 通道必须进行交流耦合。 TX 通道应具有 100nF 或 220nF 的电容、而 RX 通道应没有电容或 330nF 电容。
如果这些通道未在 USB3 规范 (75nF-265nF) 范围内进行交流耦合、则这将影响 USB3 功能、从而导致零星的 USB3 功能或者根本不会。
谢谢、
Ryan