This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3125:74CBTLV3125BQ-Q100 的 Q 级器件型号

Guru**** 2642585 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3861-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1581312/sn74cbtlv3125-the-q-grade-part-of-74cbtlv3125bq-q100

器件型号:SN74CBTLV3125
Thread 中讨论的其他器件:SN74CBTLV3861-Q1

你好、团队

您能帮助提出具有与 74CBTLV3125BQ-Q100 相同功能的 Q 级器件型号吗?

软件包可以不同,但具有相同的功能。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    目前、我们没有用于 2.3-3.6V 工作电压且通过汽车认证的 4 通道 SPST。 然而、SN74CBTLV3861-Q1 是一款通过汽车认证的 10 通道低电平有效 SPST、在 2.3V 至 3.6V VCC 之间运行、可用作 4 通道 SPST。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy

    感谢您的评论。  

    将 向客户转发 SN74CBTLV3861-Q1 以进行双重检查。 通道更多、尺寸更大、成本更高。 这将是客户的问题。  

    您对具有  SN74CBTLV3861-Q1 类似功能的双通道解决方案有何建议? 客户可以使用 2 个器件来替换 1pcs SN74CBTLV3861-Q1。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我们有一个用于 2.3-3.6V 运行的 2 通道汽车级 SPST - SN74LVC2G66-Q1。 但是、这是高电平有效、而不是低电平有效。

    此致、
    Katy