This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:有关典型应用的一些问题

Guru**** 2642575 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1567313/hd3ss3220-some-questions-about-typical-applications

器件型号:HD3SS3220


工具/软件:

尊敬的团队:

客户计划制作一个中间添加了多路复用芯片的 USB 计算电源棒:
1.它们应该使用 DRP 模式、对吧?
2. USB2 接口是否需要包含图中所示的芯片代码? 客户的单板面积有限、他们尽量不增加。 如果需要添加、请提供该芯片的推荐型号
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引述 userid=“618906" url="“ url="~“~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1567313/hd3ss3220-some-questions-about-typical-applications ]1. 它们应该使用 DRP 模式、对吧?

    预期应用是什么? 它是否应该放置在 PC 和终端设备之间? 它是否意味着连接到笔记本电脑之类的设备并提供与闪存驱动器类似的功能?

    DRP 意味着该端口可以同时用作供电方和设备。 如果器件用于特定角色、最好将其设置为该角色。

    2. USB2 接口是否需要包含图中所示的芯片代码? 客户的单板面积有限、他们尽量不增加。 如果需要添加、请提供该芯片的推荐型号

    此特定器件有两个功能。 一个是用于 USB2 BC1.2 支持、另一个是用作 VBUS 开关。 HD3SS3220 的主要问题是、如果配置为 DFP、HD3SS3220 需要能够指示何时应向 Type-C 端口发送 VBUS。 它通过将 HD3SS3220 的 ID 引脚连接到 VBUS 开关的 EN 引脚来实现这一点、这样一来、当 ID 引脚被拉低、指示应发送 VBUS 时、VBUS 开关将启用 VBUS 并将其发送到 Type-C 连接器。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我是否需要在此多路复用芯片与板上主芯片之间交叉连接 RX/TX?

    R1A (SOC) 和 HD3SS3220IRNHR 之间的 TX/RX 是否需要交叉在这一位置(这两个芯片都在 PCB 上布局)?...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    SOC 的 TX 引脚应连接到 HD3SS3220 的 TX 引脚、HD3SS3220 的 TX1/2 引脚应连接到 Type-C 连接器的 TX1/2 引脚。

    Type-C 连接器的 RX1/2 引脚应连接到 HD3SS3220 的 RX1/2 引脚、HD3SS3220 的 RX 引脚应连接到 SOC 的 RX 引脚。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭此线程。  如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan