This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7412F:断电声波器

Guru**** 2642575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7412F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1582306/tmux7412f-powered-off-sondition-scope

零件号:TMUX7412F


你好

在 TMUX7412F 的数据表 (www.ti.com/.../tmux7412f.pdf) 中、如果漏极引脚上存在过压电平、但多路复用器断电时是否会发生过压、有两项陈述不清楚。

1)“在断电情况下、高达±60V 的源极和漏极电压电平被阻断。“ (第 33 页)

2)“仅对源极 (Sx) 输入引脚提供过压保护。 漏极 (Dx) 引脚、如果用作信号输入、必须始终保持在 VDD 和 VSS 之间、因为漏极引脚上没有实施过压保护。 (第 35 页)

现在、我的问题是:如果多路复用器已断电并且漏极引脚上连接了一条 50V 线路、会发生什么情况? 它是根据陈述 1 保护的多路复用器还是根据陈述 2 保护的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdallah:

    对不起、这有点令人困惑! (1) 是指器件断电时源极 — 漏极两端的最大电压,而不是每个引脚上的电压。 因此、这两种说法都表明、在器件断电时、无法在漏极引脚上强制施加 50V 电压。

    此致、
    Katy