Other Parts Discussed in Thread: TMUXS7614D, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUXS7614D主题中讨论的其他器件: USB2ANY
您好先生
我们设计 ATE、调查具有 SPI 接口的多路复用器
您是否有任何表格显示 TMUXS7614D 的优势优于 ADI
运行速率:10 万
谢谢
TMUXS7614D 的数字 SPI 接口中是否有输入缓冲器? 2.在单链模式下可以用菊花链方式连接多少个 TMUXS7614D 芯片? 3、关于菊花链、SCLK 输入如何传播到 SCLK 输出?