This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXS7614D:比较 TMUXS7614D 和 AMP;ADGS6414D

Guru**** 2642585 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXS7614D, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1582789/tmuxs7614d-compare-the-tmuxs7614d-adgs6414d

器件型号:TMUXS7614D
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好先生

我们设计 ATE、调查具有 SPI 接口的多路复用器

您是否有任何表格显示 TMUXS7614D 的优势优于 ADI

运行速率:10 万

谢谢

 

TMUXS7614D 的数字 SPI 接口中是否有输入缓冲器?

2.在单链模式下可以用菊花链方式连接多少个 TMUXS7614D 芯片?

3、关于菊花链、SCLK 输入如何传播到 SCLK 输出? 

 
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    1. 如果我正确理解问题、那么是的、数字 SPI 输入 具有内部逻辑缓冲器。 这些输入与 1.8V 逻辑兼容、因而可由使用 1.8V、2.5V 或 3.3V 逻辑的微控制器直接控制

    2. 如果您在菊花链模式下使用器件、则对 USB2ANY 可以使用多少 TMUXS7614D 没有限制。 这是一个 与此相关的应用手册。
    3. 在采用 TMUXS7614D 的菊花链配置中、 串行时钟 (SCLK) 输入信号 不会传播到专用的 SCLK 输出引脚 相反、 来自微控制器的 SCLK 线路以并行方式连接到所有菊花链式 TMUXS7614D 器件的 SCLK 输入。

    谢谢您、

    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    您是否有任何表格显示 TMUXS7614D 的优势优于 ADI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    以下是表格比较:
     e2e.ti.com/.../TMUXS7614D-vs-ADGS6414D.pptx

    谢谢您、
    Arya