This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXS7614D:TMUXS7614D 具有电源复位功能?

Guru**** 2642575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXS7614D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1574730/tmuxs7614d-tmuxs7614d-have-power-reset

器件型号:TMUXS7614D


工具/软件:

您好先生

请问 TMUXS7614D 是否将电源复位为 ADI/?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    TMUXS7614D 具有 与您提到的 ADI 器件相同的 RESET/VL 引脚类型。 请参阅下面的 TMUX 数据表屏幕截图

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy

    我的意思是、上电时、应像前一封信提到的那样将所有寄存器复位?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    是的、正确

    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy

    我调查了 TMUXS7614D 与 ADGS6414D 的比较

    但我看到 IDD、ISS 的电流消耗高于 ADI。

    但 IVL (数字 SPI 电源)低于 ADI

    请告知、谢谢

    TMUX7614D:

    VDD * IDD = 20V * 1.1mA = 22mW

    VSS * ISS = 20V * 0.8mA = 16mW

    VL* IL = 2.7V* 2mA = 5.4mW

    • 总功率为 43.4mW。

     

    ADGS6414D

    -- 20V * 0.46mA = 9.2mW

    -- 20V * 0.25mA = 5mW

    –2.7V* 5mA = 13.5mW

    • 27.7mW 总功率。

    参数

    TMUXS7614D (TI)

    ADGS6414D(模拟设备)

    IDD(正电源电流)

    840µA 典型值 (所有开关 亮起 、IDDQ/IDDQ VSS 示例:16.5/−16.5V 或 22/−22V;VDD(全部关闭)≈45µA 典型值)。 德州儀器 μ s

    ≈Ω 330µA(典型值 (所有开关 打开 在 VDD =+22V、VSS =−22V 时)。 当所有开关闭合时:≈Ω 350µA 典型值 亞德諾半導體 μ s

    Iss(负电源电流)

    680µA 典型值 (所有开关 亮起 ;ISSQ 静态≈15µA 典型值)。 德州儀器 μ s

    ≈Ω 180µA(典型值 (数字输入= 0V 或 VL;所示为 250µA 最大值典型规格)。 亞德諾半導體 μ s

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    总体而言、您似乎可以得到准确的结论:在激活状态下、TMUXS7614D 的 VDD 电流消耗较高、但 VSS 的电流消耗较低。 但是、当器件处于非活动状态时、TMUXS7614D 的性能远优于 ADGS6414D。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy

    还能提供参数表吗? 规格优于 ADI。?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我不确定您是否参考我的评论“当设备处于非活动状态时、TMUXS7614D 的性能优于 ADGS6414D。“ 如果是这种情况、这里是相关的参数表

    ADI

    ti