Other Parts Discussed in Thread: TMUXS7614D
大家好、E2E 专家:
你好。
我们目前在一个电路板上使用两个 TMUXS7614D IC。 这些 IC 进行连接、以便在菊花链模式下使用。 IC 按如下方式连接:
- V_DD = 5V
- V_SS = GND
- V_L = 3.3V
- TMUX 1 S1-S5 已连接
- TMUX 1 S6-S8 和 TMUX 2 S1-S2 已连接
- TMUX 2 S3-S7 已连接
- TMUX 2 S8 悬空
- TMUX 1 D1 连接到 1 V 测试电压
- TMUX 1 D6 连接到 2 V 测试电压
其他 Dx 引脚当前悬空。
现在、有一个简单的初始问题: 我是否正确理解数据表说、对于该设置、V_Sx 和 V_Dx 的电压范围为–0.5V 至 5.5V?
我们稍后计划使用具有更高电压的 TMUX、因此我们需要考虑使用哪些电源电压。
现在、我们来看看真正的问题。 我目前正在此设置中实现 SPI 通信、目标是能够为三个主通道(Sx 引脚连接在一起)从五个子通道中选择一个。 我想使用菊花链模式、
我当前正在向第一个 TMUX 发送 0x2500 命令。 使用第二个 TMUX 的 SDO 引脚、我将在同一周期中使用 µC μ s 读回 0x2500 命令。 这种行为是否正确?
现在、我假设两个 TMUX 处于菊花链模式。 然后、我尝试发送两条 16 位命令 0x01FF 来启用所有开关。 在我看来、这应该是设置交换机的正确方法。 但在本例中、我测量了主通道的电压、似乎 1V 和 2V 不会通过 TMUX 进行切换。 我有没有遗漏过任何内容?
然后、我尝试发送命令 0x01FF 三次、使用示波器检查第二个 TMUX 的 SDO 引脚、但未看到通信。
我还尝试通过写入命令 0x01FF 来仅控制第一个 TMUX、但这也不起作用。 当我尝试此操作时、我禁用了菊花模式的初始化。
我假设 SPI 通信应该可以正常工作、因为我可以启用菊花模式、但似乎无法启用两个 TMUX 上的开关。
下一步是划伤电路板来检查信号、因为我们没有所有信号的测试引脚。 这可能有助于我们识别错误。 不过、我可能在 SPI 通信中犯了错误。 这就是为什么我想在这个论坛寻求帮助。
此致、
公务员制度委员会