请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD74HCT4066-Q1尊敬的 TI 工程师:
我对 szza026.pdf 第 19 页和第 20 页上的“老联合截面数据“有疑问。
www.ti.com/.../szza026.pdf
温度循环测试根据第 19 页上的–40 至 125°C /1000 次循环的条件进行计算。
针对一个–40°C 和+125°C 周期测试了多少分钟的曝光时间?
例如、一个周期为 60 分钟((–40°C 为 30 分钟、<xmt-block1>+125°C</xmt-block> 为 30 分钟)。+125°C。??
谢谢你。
JUNJI.