Other Parts Discussed in Thread: TMUX4051, TMUX6209, TMUX6234
器件型号: SN74CBT16214C
主题中讨论的其他器件: TMUX6209、 TMUX6234、TMUX4051
大家好、E2E 专家:
目前、我们使用的是一种配置、需要类似产品 SN74CBT16214CDGGR、其中输入通道的选择是从 3 组 12 个输入中完成的
但使用 SN74CBT16214CDGGR 时、电压限制为 7V
请帮助您提供任何 TI 产品、其中 3 组 12 个或更多的输入通道和输出将从 3 组中进行选择且电压处理能力> 30V
如有此类产品可供选择、请告知我们。