This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR4000:额定 105oC 解决方案

Guru**** 2642575 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1584006/ts3ddr4000-rating-105oc-solution

器件型号: TS3DDR4000

您好先生

 

我们的设计中使用 TS3DDR4000、现在需要高温至 105

您有任何 P2P 解决方案吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    器件是否需要具有相同的通道配置以及 DDR2、DDR3、DDR4、MIPI 等协议? 遗憾的是、这是我们拥有的唯一一款温度限制为 85°C 的器件。

    谢谢您、
    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Arya

    (2:1)*12

    应用:DDR4 4266Mbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    唯一具有 DDR4 协议的 12 通道器件只能是 TS3D4000。 目前、我们没有另一个可以实现 105°C 工作温度的器件。

    谢谢您、

    Arya