This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA

Guru**** 2642555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1584882/tmux1574-functional-safety-fit-rate-fmd-and-pin-fma

器件型号: TMUX1574
主题 SN3257-Q1 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

请提供或建议如何获得以下信息  功能安全文档 对于以下器件:

  • 时基故障率(时基故障)

  • 失效模式分布 (FMD)

  • 引脚失效模式分析(引脚 FMA)

非常感谢您的支持、感谢您对如何访问这些材料的确认或进一步说明。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我们有一个在线工具,可以提供以下一些答案: 这里

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    谢谢你。 链节用于适配。 FMD 和引脚 FMA 如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvn:

    我们通常会提供汽车器件的功能安全报告。 下面是与 SN3257-Q1 完全相同但仍属于汽车级的器件的功能安全报告。 这是 报告。 本报告应包含所有信息。

    谢谢您、

    Arya