This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:[HD3SS3220IRNHR]添加了转接驱动器设计建议

Guru**** 2642555 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1585062/hd3ss3220-hd3ss3220irnhr-add-re-driver-design-suggestion

器件型号: HD3SS3220

尊敬的团队:

如果我要向 HD3SS3220IRNHR 添加一个转接驱动器、您建议将其添加到前部位置(如黄色圆圈)或后部位置(如红色位置)?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    这 取决于您希望在输出端使用哪些端口、因为这些都是任何 I/O 都可以正常工作。

    谢谢您、

    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    黄色圆圈表示输入端口、红色圆圈表示输出端口。 它的设计有一个输入和两个输出、那么转接驱动器建议将其添加到哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    转接驱动器应放置在主机/器件和 HD3SS3220 之间。 如果需要转接驱动器、则应将其放置在主机端。

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    它位于主机和 HD3SS3220 之间、如下图所示。 这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    是的、正确。

    谢谢您、

    Arya