This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:寻找 4:1 USB2.0 多路复用器/多路信号分离器

Guru**** 2796755 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1618089/ts3usb221-looking-for-4-1-usb2-0-mux-demux

器件型号: TS3USB221

您好的团队、

  1. 我的客户一直在寻找 4:1 USB2.0 多路复用器/多路信号分离器、并使用 3 个 TS3USB221 来实现此目的、如下图所示。 该电路配置是否可以接受?

image.png

TS3USBCA420 是 4:1 MUX。 是否可以将 TS3USBCA420 用于 USB2.0 协议?

TS3USBCA420 只有 MUX 功能、对吗? 它没有多路信号分离器功能。 我的理解是否正确?  

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    这称为菊花链。 我认为这种实现没有问题。  

     TS3USBCA420 是 Type-C 多路复用器、但 我相信该器件仍然能够支持 USB 2.0 信号。

     TS3USBCA420 仅具有多路复用器功能。  

    谢谢您、
    Arya