请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TS3A44159 大家好,
客户正在考虑以下电路配置,但这种连接方法是否存在任何问题?
如果 IN1-2中的 NOx 和 NCx 关闭,NOx 和 NCx 之间是否需要一个上拉电阻器或下拉电阻器?
此致,
石田山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
否;此设备是一个模拟开关,不关心其 I/O 引脚的电压。 让它们浮动是没问题的(除非您使用的频率非常高)。
嘿 Ishiwata,
因此,就物理连接而言,这应该是好的,正如克莱门斯所指出的,浮动这些节点是好的。 考虑到 TS3A44159的带宽,我不希望您使用的频率过高,无法担心。
尽管如此,唯一的问题是带宽问题。 级联两台设备将限制您的带宽。 客户的工作频率如何? TS3A44159不是一个非常高的带宽部分(35MHz),因此如果您没有太多的余地在这里丢失,您可能会丢失相当多的信号完整性。
谢谢,
拉米