请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX6211 主题中讨论的其他器件:TMUX1101
大家好、
您能不能1µA 推荐电流消耗低于1 μ A 的最合适的1:1 SPST 系列、并满足以下附加要求:
1、3V 模拟信号、电流>10mA (3、3V Vcc)、1、8V 逻辑、低导通电阻(<5 Ω)
2.+5V/-24V 模拟信号、电流高达100mA、具有低导通电阻(< 5 Ω)的1、8V 逻辑器件
3.+5V/-24V 模拟信号、电流>10mA、1、8V 逻辑、低导通电阻(<5 Ω)
对于2和3种情况、 TMUX621x 是否适合这种情况?
感谢您的帮助
此致、
Marvin