This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6212:此器件能否在+-2.5V 电源下工作?

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6212, CD4066B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1122041/tmux6212-can-this-device-work-at--2-5v-supply

器件型号:TMUX6212
主题中讨论的其他器件: CD4066B

E2E、  

我正在尝试 用 TMUX6212RUMR 替换电路板上的器件,但现在电路板上没有+5V 电压。   

再次查看数据表、我对在+-2.5V 电源下工作的可能性有疑问、因为数据表显示它需要满足4.5V 的最小 VDD、如果我对、不是2.5V、您能否检查一下并告诉我您的想法?

 

我们需要在 Vdd=+2.5V 且 VSS =-2.5V 时提供电源。 和16引脚 WQFN 封装。 是否可以确认这是可能 的?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD 和 GND 之间必须至少有4.5V 电压。 因此、您可以使用 VSS = GND (这意味着控制输入信号必须相对于 VSS)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您在这里是正确的。 不建议为 TMUX6212提供+/-2.5V 电源轨。 器件很可能无法在此电源电平下运行。

    解决方案是否需要是直接插入式解决方案? 如果 WQFN 封装是一项要求、并且需要直接匹配/P2P、则不能选择+/-2.5V 电源轨。 如果封装中有灵活性、CD4066B 也是另一个4通道1:1器件、可能是一种具有成本效益的解决方案。  

    Clemens 的建议也是一个潜在的解决方案、但我在这样做时会很小心。 您的 VIH/VIL 电平将在这里降低2.5V。 因此、您需要为 VIH 提供负电压、为 VIL 提供更大的负电压。 如果系统能够支持、它也可能是一个好的解决方案。 但是、如果这是一种直接插入式解决方案、而您尝试使用 TMUX6212替换现有器件、这可能很棘手、因为需要偏置接地、其他器件可能共享同一接地。

    谢谢、
    Rami