主题中讨论的其他器件: TS3A24159
一位工程师建议、这款采用新设计的 ADI 开关具有很长的交货周期、并询问 TI 是否有 P2P 替代产品。
(ADG884BRMZ-REEL7)
我看到 TS5A22362等器件功能相似、但不考虑 P2P 下降。
我是否可以忽略任何 TI 产品?
此致、
Carl Wolfe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Carl、
我们有 TS3A24159器件、它采用 DRC 封装且引脚相同、但不提供5V 电源选项。 除了不支持更高的电源之外、该器件在参数上是等效的。
谢谢、
Tyler
Tyler、
感谢您的快速回复和提供信息。 我将了解运行电源是什么。 希望小于3.6V、并且可以考虑使用该器件。
Carl
Tyler、
遗憾的是、ADI 开关的用例是5V 电源。
我认为这可能是一个原型板、因此我将了解工程师是否有3.3V 电源、但由于他们每个板使用6个电源、并且/或者如果他们的输入信号大于3.3V、这仍然是不可行的。
如果您有任何其他建议、请告诉我。
Carl
您好、Carl、
如果是原型板并且它们可以重新路由迹线、则 TS5A22362将是更好的选择。 它支持5V 电源、并且具有切换负电压信号的附加功能。 DRC 封装中的引脚接近 P2P、引脚4和5和7和8与 ADI 部件相比发生翻转。
谢谢、
Tyler