This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:关闭应用

Guru**** 1867380 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751, TMUX1112, TMUX1511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1131148/ts3a4751-power-off-application

器件型号:TS3A4751
主题中讨论的其他器件: TMUX1112TMUX1511

你(们)好

我的客户正在寻找开关、正在检查 TS3A4751和 TMUX1112。

在其应用中、必须将开关放置在一个电路板上、并且输出器件需要放置在另一个电路板上、如下所示。

您能否检查此应用在输出最大额定值方面是否正常? (数据表显示 Vdd+0.3V、因此超出了建议值)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    从图中可以看出、Vdd 除法线显示、多路复用器将在 COM1线拉高至3.3V 或2.5V 时断电。 此类配置需要具有断电保护功能的多路复用器、因为如果 I/O 引脚上存在电压且器件断电、没有此功能的多路复用器可能会损坏。 以下是 TI 高精度实验室视频、其中提供了有关以下主题的进一步说明: 通过关断保护简化电源定序

    TMUX1511是一款采用1:1、4通道配置并具有断电保护功能的备选器件。

    谢谢、
    Tyler