This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:TI CD74HC4051的规格说明

Guru**** 1997545 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1063976/cd74hc4051-specification-clarification-on-ti-cd74hc4051

器件型号:CD74HC4051

您好!

你好。 我有一位客户对 CD74HC4051有明确的说明。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

"我的理解是、如果任何特定通道的 Ron 电阻是70欧姆的典型规格、则在电气规格表中所示的给定条件下、任何其他通道应在该通道的10欧姆以内。"

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ΔrON 确实指定 了在相同情况下两个通道之间的 Ron 差异。

    请注意、导通电阻也取决于信号电压( 有关示例和说明、请参阅此问题)、并且此变化大于 ΔrON Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    客户的理解是正确的。 在数据表中指定的条件下、任意两个通道之间的导通电阻匹配将处于所提供的范围内(即、当 VEE 为0V 时、Vcc 为4.5V、25C 时为10欧姆)

    谢谢、
    Rami