This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3383:SN74CBTLV3383是否具有内部下拉电阻器?

Guru**** 2505975 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/870722/sn74cbtlv3383-sn74cbtlv3383-has-internal-pulldown-resistors

器件型号:SN74CBTLV3383

您好 E2E 社区、

请告诉我、
SN74CBTLV3383 1Pin (/be)输入具有内部下拉电阻器? 或者不是?

此致、

Masuda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有下拉。 数据表第6.3节的脚注(1)指出:

    器件所有未使用的控制输入必须保持在 VCC 或 GND 上、以确保器件正常运行。 请参阅 TI 应用报告、 《慢速或浮点 CMOS 输入的影响》。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens-San、

    非常感谢。

    我知道。

    此致、

    Masuda。