This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:为什么输出降低约0.1V?

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4052B, CD74HC4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/900478/cd4052b-why-output-decrease-by-around-0-1v

器件型号:CD4052B
主题中讨论的其他器件: CD74HC4052

您好!

客户将 CD4052B 与 F28377S 的 ADC 相连接、当采样频率为30kHz 或40kHz 时、CD4052B 的输出将减少0.1V。 这将对精度产生很大影响。 您是否知道导致此问题的原因是什么?

下面是原理图和测试波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000系列器件针对更高的电源电压进行了优化。 如数据表的图3所示、通道电阻随着电源电压的降低而增大、甚至未指定为3.3V。我猜信号的输出阻抗对于 ADC 来说太大。

    尝试使用 其他具有较低 Ron 的4:1模拟开关、例如 CD74HC4052。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    是的,与高压相比,CD4052在3.3V 时的高 RON 较高。

    您的应用是否需要双电源? 如 Clemens 提到  的 CD74HC4052、具体取决于您的要求。 是较低的电源开关。

    此外 、TMUX1109 是具有超低 RON 的精密4:1双通道多路复用器、采用类似配置、具有更多特性(1.8V 兼容控制输入、先断后合、失效防护逻辑)。

    此致、

    Saminah