This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4067B:引脚定义

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4067B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/893792/cd4067b-pin-definition

器件型号:CD4067B

你好

我想在我的设计中实施一个 MUX CD4067BM,很遗憾我在数据表中找不到数据:

答:芯片上有引脚#15、带有名称禁止-该引脚有什么用途、我如何与他合作?

b.我想通过多路复用器 CD4067BM 传递电流(例如:从引脚1到引脚7)在芯片上可以传递的最大电流是多少?

请进行设备设置

Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    禁用输入端存在逻辑"1"、可关闭所有通道。

    建议运行条件表显示最大开关电流为25mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

     CD4067B 数据表不是 TI 标准格式、因此信息不是很清楚-我强调了提供的细节 Clemens:

    谢谢

    Saminah