This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A4516:推荐合适的芯片

Guru**** 540980 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A4516, TMUX1511, SN74CB3Q3306A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/967131/ts12a4516-suitable-chip-recommendation

器件型号:TS12A4516
主题中讨论的其他器件: TMUX1511SN74CB3Q3306A

大家好、

我的客户希望在他的应用中应用一个芯片。 他们想要一个开关或解决方案。 他的要求如下:

输出遵循输入信号、正常信号电平为1.8V 或3.3V。

器件电源可以是3.3V 或1.8V。

输入信号频率可在10Mbps 下进行评估。

输入可承受浪涌电压的信号、最好在浪涌后满足30V 的影响。

如果器件由3.3V 或1.8V 供电、则输入端对于5V 直流电压较长、这不会是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    我们不会有一个单通道、1:1开关、例如 TS12A4516、它可以满足这些要求。 具体而言、器件由1.8V 或3.3V 电源供电时的5V 直流输入。 但我们有2通道或4通道中的某些通道。  

    您似乎在寻找一款能够处理30V 电压但也由3.3V 或1.8V 电压供电的器件。 我们不会提供这些功能、但可能会增加外部保护? 这是一个应用手册  
    针对高压模拟多路复用器的系统级保护:


    如果您可以通过这种方式防止浪涌、则标准将变得更容易满足。 例如、TMUX1511是一款4通道2:1器件、可由3.3V 电源供电并处理高达2倍的 Vdd (在这种情况下为6.6V 输入)。 该器件的带宽为3GHz、因此10Mbps 不会成为问题。  

    另一个可能工作的双通道1:1器 件是 SN74CB3Q3306A、无论电源如何、该器件均可由3.3V 电源供电并处理高达5.5V 的 I/O。


    谢谢、
    Rami