This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1237:TMUX1237

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/903265/tmux1237-tmux1237

器件型号:TMUX1237

您好、先生、

我的客户在寻找24.576MHz 振荡器信号的多路复用器、将其拆分为2个芯片。

我们是否有某种解决方案?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

     

    TMUX1237可能支持该应用。 通道带宽将随电源电压、负载电容和负载电阻而变化。 例如、电源电压为5V、负载电容为5pF、负载电阻为50欧姆时、测得的通道带宽为400MHz、但较低的电源电压或较高的负载电容/电阻会降低通道带宽。 如果您可以共享应用程序的信息、我将能够进一步帮助缩小应用程序的正确部分。

     

     

    此致、

     

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我们还没有听到您的声音、我将关闭这个线程。 如果您有任何问题、请随时联系我们。

    此致、

    Parker Dodson