This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:我们需要检查逻辑输入是否具有 SN74CBTLV3245的压摆率要求

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/954874/sn74cbtlv3245a-we-want-to-check-whether-the-logic-input-has-slew-rate-requirement-for-the-sn74cbtlv3245

器件型号:SN74CBTLV3245A

大家好、

我的客户现在正在使用 SN74CBTLV3245。 我们要检查逻辑输入是否具有 压摆率 要求? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的提问。 逻辑输入端不需要转换率。 这些输入响应 VIH 和 VIL 阈值、如 多路复用器和信号开关术语表快照中所示。 任何高于 VIH 的电压都将为逻辑高电平、任何低于 VIL 的电压都将为逻辑低电平。 VIH 和 VIL 可在针对这个器件的建议运行条件中找到。

    控制逻辑引脚没有时序要求、但时序特性 t (en)和 t (dis)指定了开关输出响应逻辑输入变化所需的时间。 您可以在数据表的开关特性表中找到这些特性。

    此外、您还可以在以下应用手册中找到相关信息:慢速或浮点 CMOS 输入的影响

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、
    Kate