This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1237:关于 IBIS 模型加载错误

Guru**** 2511445 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/937518/tmux1237-about-ibis-model-loading-error

器件型号:TMUX1237

你(们)好

我想在仿真器上使用 TMUX1237的 IBIS 模型。
使用的仿真器是 ADS (Keysight)。
但是、当读取 IBIS 模型时、会出现以下错误消息、无法使用该错误消息。
-------------------------- -------------------------- ----------------------------------
文件中的模型'GND'为:\user\model\TMUX1237_ibis_scdm235a\tmux1237.IBS'、数据错误如下。
如果保持不变、则会发生仿真错误。
请选择不同的引脚模型组合。

在 IBIS 文件中找不到错误模型'GND':\user\model\TMUX1237_ibis_scdm235a\tmux1237.IBS'
-------------------------- -------------------------- ----------------------------------------
确认读取 IBIS 模型的引脚信息后、S2、S1和 D 将出现与下面相同的错误消息
此外、S2、S1、D 显示为 NC 引脚。

-------------------------- -------------------------- ----------------------------------------
文件中的 model'nc'为:\user\model\TMUX1237_ibis_scdm235a\tmux1237.IBS'、数据错误如下。
如果保持不变、则会发生仿真错误。
请选择不同的引脚模型组合。

在 IBIS 文件中找不到错误模型'NC':\user\model\TMUX1237_ibis_scdm235a\tmux1237.IBS'
-------------------------- -------------------------- ----------------------------------------
模型中似乎存在数据错误。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所包含的 IBIS 模型仅包括器件的缓冲输入模型。 对于 TMUX1237、唯一的缓冲输入是选择引脚、这些引脚在此 IBIS 模型中建模、在 IBIS 模型中没有其他引脚建模。  

    最棒的

    Parker Dodson