This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6119:单电源的 VDD 范围

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/910626/tmux6119-vdd-range-for-single-supply

器件型号:TMUX6119

您好!

我对 TMUX6119 VDD 范围有疑问。
数据表显示"当 VSS = 0V 时、VDD 的范围为10V 至36V"、如下图所示。

这意味着什么?  由于 VDD 至 GND 的额定电压范围为10 - 16.5V、其绝对最大值为18V。 我对这条笔记非常困惑。

我的客户正在寻找采用30V 单电源的2:1多路复用器。 TMUX6119是否可以用于这种情况?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    很抱歉造成混淆。

    TMUX6119具有±5V 至±16.5V 的双电源 电压范围(单电源模式下为10V 至16.5V)。

    您突出显示的注释专门针对 VSS=0V 且 Vdd 的范围为 10 - 16.5V 时的差分模式运行。

    您提到了30V 电源、您的应用的信号范围是多少? 您是否在 高精度测量系统中使用该开关?

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saminah、

    感谢您的回复。 抱歉、我不确定客户的使用情况。

    此致、
    OBA