This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A4624:I2S 信号切换

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A4624, TMUX1209, TCA9546A, TMUX1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/761688/ts5a4624-i2s-signal-switching

器件型号:TS5A4624
主题中讨论的其他器件: TMUX1209TCA9546ATMUX1104

你(们)好

我的客户 要求使用多路复用器/开关进行 I2S 通信、如下所示。

因此、我建议使用 TS3A44195和 TS5A4624。

TS3A44195和 TS5A4624是否可以为以下应用 I2S 通信?

请检查并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    I2C 信号通常为3.3V 和400kHz 至1MHz、I2S 为3.3V、12MHz 至25MHz。 您能否确认 I2C 和 I2S 总线的电压和数据速率?

    这意味着您需要选择一个支持3.3V 信号并具有至少为最高频率信号3倍的带宽的开关(如果您使用25MHz I2S 作为最快信号、则带宽为75MHz)。

    由于 I2C 需要2个通道、I2S 需要4个通道、因此我建议使用3个 TMUX1209器件、它们是2通道4:1器件。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    我更改了下面的块。

    请进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    TCA9546A 和 TMUX1209的主要区别在于您如何为开关提供信号以改变状态。  TCA9546A 需要微控制器发出完整的 I2C 命令来更改开关状态 、其中 TMUX1209仅使用 GPIO 高电平或低电平信号来更改状态。  另一个主要区别是 TCA9546A 可以同时与所有4个 ISP 通信、TMUX 器件一次只能通信一个。

    为什么选择使用 TMUX1104?   

    IC 数量最少的解决 方案使用3个 TMUX1209器件。  

    谢谢、

    Adam