This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTD3306C:SN74CBTD3306C VOL (最大值)

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTD3306C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/774434/sn74cbtd3306c-sn74cbtd3306c-vol-max

器件型号:SN74CBTD3306C

大家好、

请帮助确认 SN74CBTD3306C 的 VOL (最大值)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    SN74CBTD3306C 是一款具有电平转换功能的无源 FET 开关。

    这是器件的输入电压与输出电压间的关系图、

    输入电压升至~2.5V 以上后、输出电压会发生转换、因此存在 VOH 规格。 低于该点的输出电压由系统的输入电压决定。

    您计划如何在系统中使用此器件?