请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBT3384C 您好!
我想确认如何从数据表中考虑 SN74CBT3384C 的功耗。
以下内容来自数据表。 如何考虑这些数据?
在本例中、什么输入是3.4V? 其中一个 V_I/O?
如果它是 V_I/O 之一、为什么该规格使用3.4V?
还有什么是“其他输入 Vcc 或 GND”的“其他输入”?
此致、
OBA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想确认如何从数据表中考虑 SN74CBT3384C 的功耗。
以下内容来自数据表。 如何考虑这些数据?
在本例中、什么输入是3.4V? 其中一个 V_I/O?
如果它是 V_I/O 之一、为什么该规格使用3.4V?
还有什么是“其他输入 Vcc 或 GND”的“其他输入”?
此致、
OBA
您好、Oba、
感谢您使用 e2e。
当输入电压不在 GND 或 Vcc 上时、由于 PMOS 和 NMOS 晶体管部分导通、基线(ICC)的电源电流会增加。 这种电流增加是数据表中突出显示的增量 ICC。
突出显示行中的测试条件显示一个输入为3.4V (仅在3.4V 下测量规格)、测得的电源电流(最大值)为2.5mA。 其他 OE 输入 位于 VCC 或 GND。 这就是我们测试电源电流变化的方法。
应用手册"了解标准逻辑产品说明书" 在第52页对此进行了更详细的解释。
谢谢
Saminah