请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1102 您好,团队,
我们是否有与 TMUX1102类似的任何部件(具有可用的 Tina 模型),我计划将其用于 TI 数据表中有关 VGA 类型应用的参考部分,如下所示。
信号应在500kHz 范围内,因此开关带宽~ 500kHz 应良好。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shreenidhi、
建议选择带宽为信号频率3倍的开关。 因此、如果您的信号在500kHz 范围内、则应使用至少支持1500kHz 带宽的开关。
TMUX1102 支持300MHz 的高带宽、因此您有足够的裕度。
TMUX1119 具有可用的 TINA Spice 模型 (链接)。 您可以使用一个通道来仿真基于 TMUX1102的应用。
您还可以通过 根据数据表值简单地实现串联电阻器和负载电容来为 TMUX1102建模。 这取决于您尝试仿真的内容。
谢谢
Saminah