请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MUX36S08 主题中讨论的其他器件: OPA2196
大家好、
客户希望使用 MUX36S08更改放大器的增益、请花点时间查看原理图并就可能出现的问题提出建议。 这对我们的 MUX36S08和 OPA2196来说是一个很好的机会。
下面是详细的原理图、放大器的确切数量为 OPA2196。
此致、
戴斯坦利。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Stanley、
MUX36S08 是 选择放大器增益的理想选择。 它具有低导通电阻 (125 Ω)、可实现更好的线性度和更低的失真、低泄漏电流(1pA)可实现高精度、低导通电容(9.4pF)和低电荷注入(0.3pC)。 它可由 双电源(±5V 至±18V)或单电源(10V 至36V)供电。
看一下原理图、我看不到任何潜在问题。
如果您有其他问题、请告诉我。
谢谢
Saminah